Șase motive pentru a alege o pompă de căldură
Aprofundarea cunoștințelor pentru o mai bună înțelegere
Urmărește și află mai multe
Relaxează-te și află tot ce trebuie să știi despre soluțiile noastre cu aceste povești, atent selectate pentru tine
Află mai multe despre pompele de căldură și ia o decizie informată
- Ce este o pompă de căldură?
- Cum funcționează o pompă de căldură?
- Care este durata de utilizare normală a unei pompe de căldură?
- Pompele de căldură pot fi folosite pentru răcire?
- Este o pompă de căldură potrivită pentru casa mea?
O pompă de căldură este o tehnologie eficientă cu emisii scăzute de carbon, care furnizează mai multă energie decât consumă. Utilizează surse de energie regenerabilă, cum ar fi aerul, apa și energia geotermală, pentru a furniza încălzire, răcire și apă caldă pentru casa ta. În interior, această energie este apoi eliberată prin emițători precum radiatoare, încălzire prin pardoseală, convectoare cu pompă de căldură și sistemul de apă caldă.
Pompele de căldură convertesc energia din exterior la temperatura preferată pentru casa ta. Inițial, un agent frigorific din unitatea exterioară a pompei de căldură absoarbe căldură din aer, pământ sau apă. Agentul frigorific intră într-un compresor, unde este presurizat. Din cauza presiunii ridicate, agentul frigorific devine fierbinte și, la rândul său, produce apă fierbinte. Apa caldă poate fi stocată într-un rezervor până când este nevoie sau este recirculată prin emițătoare din diferite încăperi prin încălzirea prin pardoseală, calorifere sau convectoare cu pompă de căldură. Atunci când sunt combinate cu convectoare cu pompă de căldură sau încălzire prin pardoseală, pompele de căldură pot acționa ca aparate de aer condiționat și pot fi utilizate și pentru răcire. Ciclul este pur și simplu inversat, unitățile interioare absorbind căldura și unitatea exterioară eliberând-o.
O pompă de căldură durează, de obicei, între 15 și 20 de ani, deși acest lucru este determinat de o serie de factori, de exemplu, întreținerea. În timp ce pompele de căldură sunt o soluție care necesită întreținere redusă, durata de utilizare a acestora va fi maximizată cu o verificare anuală de către instalatorul sau partenerul de service.
Da, pot, dar asta depinde de tipul de emițătoare pe care le ai.
Emițătorul ideal pentru răcire este un convector cu pompă de căldură (cunoscut și ca ventiloconvector), care combină inteligent încălzirea și răcirea într-un singur sistem.
O pompă de căldură este ideală pentru case de toate formele și dimensiunile, iar instalarea unei pompe de căldură pentru a încălzi și răci casa este o alegere inteligentă, fie că este vorba de o casă nou construită sau de o renovare a proprietății.
Avantajele unei pompe de căldură
De ce investiția într-o pompă de căldură este o idee bună?
Pompele de căldură sunt un sistem rentabil, cu un impact redus asupra mediului pentru încălzirea locuinței folosind energie regenerabilă.
Pompele de căldură extrag energie gratuită din aer, apă sau pământ. Chiar dacă utilizează electricitate, cantitatea de energie termică produsă este semnificativ mai mare decât energia consumată, astfel, facturile de energie vor scădea.
Pompele de căldură sunt, de asemenea, o opțiune mult mai sigură decât sistemele convenționale de încălzire. Acestea pot minimiza șansele de accidente deoarece funcționează cu energie regenerabilă și parțial cu electricitate, astfel încât nu este implicat combustibil fosil și nu există riscul de scurgere a gazului sau de aprinderea accidentală.
Datorită materialelor de înaltă calitate și ingineriei sofisticate, pompele de căldură Daikin au o durată de utilizare lungă. Dacă este întreținută corespunzător, pompa de căldură va putea funcționa timp de până la 20 de ani.
Sunt pompele de căldură eficiente energetic?
Consumul de energie electrică al unei pompe de căldură se bazează pe ceea ce se numește coeficientul de performanță sezonieră (CoP), care permite variația performanței pe parcursul unui an. De obicei, o pompă va lucra mai mult iarna decât vara.
CoP se calculează prin măsurarea energiei introduse (electricitate) și a energiei (căldura) emisă. În mod obișnuit, o pompă de căldură produce 4 kWh de căldură din 1 kWh de energie electrică, ceea ce poate fi mai ieftin decât facturile la gaz pe parcursul unui an. În plus, mai există și alte moduri de a crește și mai mult eficiența.
Izolația afectează eficiența oricărui sistem de încălzire. Asigură-te că pereții, ferestrele și cavitățile și ferestrele din mansardă sunt bine izolate. Vei putea astfel reduce sarcina pompei de căldură și, prin urmare, consumul acesteia.
Pentru a maximiza cu adevărat eficiența și a reduce semnificativ consumul de energie electrică, ia în considerare combinarea unei pompe de căldură cu alte sisteme, cum ar fi încălzirea prin pardoseală și panourile solare.
Soluții pentru încălzire și răcire
- Pompe de căldură aer-apă
- Pompe de căldură aer-aer
Soluții multifuncționale de încălzire, răcire și producere de apă caldă
Pompele de căldură aer-apă sunt sisteme rentabile, care utilizează energie din sursă regenerabilă, furnizează încălzire, răcire și apă caldă menajeră. Te poți baza pe integrarea versatilă cu emițătorii de căldură existenți și noi. Ideale pentru locuințe noi, proiecte de renovare și de înlocuire a centralelor termice.
Confort pe tot parcursul anului acasă
Obține confort pe tot parcursul anului acasă, în timpul verii și al iernii, cu tehnologia avansată și eficientă de încălzire și răcire. Dacă adaugi și un rezervor, vei beneficia și de apă caldă menajeră. Ideală pentru locuințe noi, pentru a completa centrala termică și pentru a înlocui vechile sisteme electrice.
Mai multe informații
You can get advice on which type of heat pump is best suited to your home from a Daikin installer, staff at the manufacturer’s flagship store, or consult our residential solutions navigator.
The typical lifespan of a heat pump is generally between 15 and 20 years, though this depends on a number of factors. For example, maintenance. Although heat pumps are a low-maintenance solution, an annual check-up by your installer or service partner will help maximise its lifespan.
Yes, heat pumps can connect to either old or new radiators.
If you already have radiators in your home, high-temperature heat pumps or hybrid heat pumps (if you’re replacing a gas boiler) can easily connect to them and use existing piping without the need to replace the radiators or carrying out additional works.
Yes, heat pumps can be used for cooling, but this depends on the type of emitters you have.
For example, the ideal emitter for cooling with low- or high-temperature heat pumps is a heat pump convector (also known as a fan coil unit). This works similarly to a traditional radiator with the added benefit that it can both heat and cool a room.
Some hybrid heat pumps can connect to air-to-air heat pump (also known as air conditioners), which are another popular heating and cooling solution.
A Daikin heat pump installer will manage everything related to ordering, delivery and installation of your heat pump.
The simplest answer is, it depends. Installing a heat pump is more than just the placement of an indoor and an outdoor unit, therefore there is no definite timeframe when it comes to the amount of time it will take to install a heat pump as it will depend on a number of different factors such as:
- Type of home: The first thing that will be taken into account is the type of home a heat pump will be installed in. Is it a new-build or an existing home? With new-build homes, the planning needs to be taken into account with all other building currently taking place. With existing homes, things such as whether existing emitters will be used or will be replaced with new ones will play a part in the time needed.
- Type of heat pump: Since there is a variety of different heat pumps, each one also has its own time requirement for the installation.
- Additional works: Whether you are installing a heat pump in an existing or new-build home, there may be additional works that need to take place in order to ensure that you’re getting the most out of your new system. This could include the installation or replacement of emitters (such as radiators), optimising your insulation etc.
The price of installing a heat pump varies depending on the type of heat pump you choose and the country you live in.
Other factors that can affect the price are renovation or additional building works (such as insulation) that need to carried out, plus your installer. Different installers will have different prices according to their expertise and experience.
Across Europe, different countries have different regulations and incentives on national and regional level to support the purchase and installation of a heat pump.
As each will have their own schemes and eligibility criteria, we advice you to consult your chosen Daikin installer, or your government's website, for more information.
Most heat pumps usually come with an indoor and an outdoor unit. Each unit produces sound when in operation, this sound is generally measured in dBA and these levels range from a scale of 0 dBA to 140 dBA.
When looking at sound levels you will also see specifications given for sound power level and sound pressure level.
Sound power level is the sound level measured directly at the source.
Sound pressure level is the sound level measured at a specified distance (usually 1.5 - 2 metres) from the source.
The indoor units of Daikin heat pumps generally produce a sound pressure level of about 30dBA, which is comparable to the sound of a person whispering.
Outdoor units, since they come in a bigger variety of sizes, range in sound pressure levels between 40dBA and 62 dBA, which are comparable to the sounds of birds a chirping and people having a conversation respectively.
Heat pumps are not very demanding. We advise scheduling an annual maintenance appointment with your installer or service provider to make sure your pump keeps working as efficiently as possible. A typical service would include a number of standard checks, as well as a thorough cleaning of the unit and filters.
Descoperă blogul de încălzire și răcire
Află care soluție de climatizare se potrivește nevoilor tale