Skip to main content

Merită pompele de căldură investiția? Analizăm beneficiile și avantajele instalării unei pompe de căldură în locuință.

Unitatea exterioară a unui sistem cu pompă de căldură instalată lângă terasă

Lumea trece către eliminarea sistemelor cu combustibili fosili și, ca rezultat al acestei tendințe, pompele de căldură devin o alternativă populară. Cu toții avem vieți diferite și există numeroase tipuri de pompe de căldură pentru a se potrivi nevoilor fiecăruia. Înainte de a face o investiție majoră pentru locuință, cum ar fi o pompă de căldură, este bine să cunoști avantajele și dezavantajele.

 

Versatilitate și flexibilitate

Lăsând la o parte motivele financiare și de mediu, pompele de căldură sunt o soluție versatilă pentru orice locuință. Acestea oferă încălzire, apă caldă și răcire pentru case individuale, case multifamiliale sau apartamente, satisfăcând toate nevoile de confort ale locuinței ori de câte ori este nevoie. În plus, majoritatea pompelor de căldură pot fi gestionate prin intermediul unei aplicații, astfel încât deții întotdeauna controlul, indiferent unde te afli.

Impact redus asupra mediului

Un factor major în trecerea către pompele de căldură este nevoia de alternative cu impact redus față de sistemele pe bază de combustibili fosili.

Pompele de căldură funcționează în primul rând pe bază de energie regenerabilă. Acestea utilizează mai puțină energie electrică și nu produc emisii locale, iar, în unele cazuri, nu produc deloc emisii, în funcție de sursele de energie electrică.

Utilizarea surselor regenerabile, cum ar fi aerul, solul și apa, înseamnă că pompele de căldură furnizează încălzire și apă caldă într-un mod mult mai sustenabil decât sistemele tradiționale.

Întreținere și service reduse

Pompele de căldură au un design robust și puține piese mobile. Acest lucru înseamnă că necesită un nivel redus de întreținere, service și reparații, în special în comparație cu întreținerea necesară pentru o centrală termică tradițională. Pompele de căldură necesită doar o verificare generală de întreținere o dată pe an.

Rentabilitatea investiției

Ia în calcul costurile mai mici ale energiei, subvențiile guvernamentale și cerințele mai mici de întreținere. Este clar că pompele de căldură oferă un randament al investiției mult mai mare decât sistemele de încălzire care funcționează pe bază de combustibili fosili. În plus, deseori, instalarea unei pompe de căldură poate crește valoarea unei proprietăți, asigurând un randament mai mare dacă decizi să vinzi locuința.

Dezavantajele pompelor de căldură

Una dintre provocările semnificative ale unei pompe de căldură este costul inițial de achiziție și instalare. Prețul variază în funcție de unde locuiești și de tipul de pompă de căldură pe care îl alegi. Deși multe țări oferă subvenții pentru a ajuta la echilibrarea costurilor inițiale, pompele de căldură pot necesita o investiție inițială substanțială, mai mult decât un sistem pe gaz. Randamentul final depinde de prețurile electricității și ale gazului sau petrolului, care variază de la țară la țară.

Investiția inițială este compensată de un cost de funcționare foarte scăzut, deoarece 75% din funcționare se bazează pe energie regenerabilă, care este gratuită. Acest lucru îl face un sistem de încălzire atractiv, dacă luăm în calcul durata de viață totală a produsului.

Instalarea unei pompe de căldură poate fi complicată. Înainte de a instala o pompă de căldură, instalatorul trebuie să înțeleagă elemente precum circulația curentă a căldurii sau nivelul de izolație al locuinței, geologia locală, dacă ai în vedere o pompă de căldură cu sursă subterană și nevoile tale unice de încălzire și răcire.

Cercetare și planificare

Unul dintre instalatorii noștri te va ajuta în procesul decizional după cercetarea inițială, pentru a te ajuta să faci cea mai bună alegere.

Verifică nivelul de izolație al locuinței și ia în considerare prioritizarea lucrărilor de izolație, dacă este necesar.

Instalarea unei pompe de căldură necesită mai multă planificare decât instalarea unei centrale termice cu combustibil fosil. Este important să definești dimensiunea corectă a unității, pentru a te asigura că sistemul de încălzire funcționează în mod eficient și economic. Un calcul detaliat și precis al pierderilor de căldură va ajuta la definirea dimensiunii necesare, luând în considerare tipul de emițători din locuință. Un instalator Daikin va face acest lucru pentru tine.