Skip to main content

Partenerii noștri certificați sunt gata să te ajute

Ai decis că o pompă de căldură este modalitatea de încălzire a casei în viitor. Acum cauți un partener specializat de pompe de căldură în apropiere pentru a discuta proiectul tău și pentru a obține o ofertă de preț. Daikin este aici pentru a te ajuta. Completează formularul și un partener certificat te va contacta.

PASUL 1: Completează formularul

Completarea formularului ne ajută să te conectăm cu un partener Daikin certificat pentru noua ta pompă de căldură.

Include detalii importante despre proiect:

  • Povestește-ne puțin despre instalația ta actuală de încălzire.
  • Explică ce ai în plan. Pur și simplu vrei să înlocuiești instalația de încălzire? Plănuiești o renovare? Sau construiești o casă nouă?
  • Poate ai observat un echipament Daikin care ți se potrivește. Nu ezita să ne spui ce echipament te interesează.
  • Completează corect codul poștal al adresei la care se află proiectul tău.

Cu ajutorul acestor informații, te putem pune în contact cu partenerul de pompe de căldură potrivit pentru proiectul tău.

PASUL 2: Te conectăm cu un partener certificat de pompe de căldură Daikin, din apropierea ta

Minunat! Prin completarea formularului, ai făcut primul pas pentru a încălzi și răci casa cu o pompă de căldură. Iată ce se întâmplă în continuare.

În primul rând, te conectăm cu un Partener certificat de pompe de căldură Daikin, din apropierea ta. Toți partenerii cu care colaborăm au experiență în instalarea echipamentelor Daikin.

Selectăm un partener de pompe de căldură pe baza acestor criterii:

  • Partenerul Daikin este certificat, cu experiență în instalarea tipului de echipament pe care dorești să îl achiziționezi
  • Acesta îți înțelege nevoia
  • Este disponibil pentru proiecte noi
  • Este cât mai aproape de tine (în baza codului poștal pe care ni l-ai oferit)
  • Are cel mai bun scor de feedback

Acordă-ne câteva zile pentru a te pune în legătură cu un partener de pompe de căldură certificat.

La una sau două zile lucrătoare după completarea formularului, îți vom trimite prin e-mail contactul celui mai potrivit partener specializat pentru proiectul tău.

PASUL 3: Partenerul Daikin te contactează

La câteva zile după ce primești numele partenerului autorizat, acesta te va contacta pentru a aranja o vizită la fața locului. (Desigur, dacă preferi, îl poți contacta chiar tu pe partener, după ce primești detaliile de contact.)

PASUL 4: Vizita la fața locului

O vizită la fața locului permite partenerului să înțeleagă nevoile și posibilitățile casei. Cu aceste informații, îți putem propune cel mai bun produs pentru nevoile tale.

Partenerul Daikin va verifica:

Eficiența energetică a casei tale. Ce materiale sunt folosite în casa ta Cât de bine este izolată Ce tip de geam există

Sistemul de încălzire existent și potențialul de eficientizare. Cât de mare este casa ta Ce camere au nevoie de răcire, încălzire, ventilație sau purificatoare de aer Câte elemente de încălzire (de ex.,calorifere) ai în casa ta Ce putere au

Stilul tău de viață. Câți oameni locuiesc sub acoperiș Cât de des ești acasă Care este temperatura preferată în interiorul camerei Câtă apă caldă consumi

Informații practice pentru instalarea pompei de căldură. Partenerul certificat va verifica unde să instaleze unitatea exterioară și cea interioară și unde să traseze conductele.

Dacă ai întrebări, vizita la fața locului este cel mai bun moment pentru a le adresa. Unele dintre întrebările pe care ai dori să le adresezi sunt:

  • Este o pompă de căldură potrivită pentru mine? După ce discutați aspecte precum nevoile și așteptările tale, configurația existentă și, de asemenea, implicațiile financiare, expertul nostru te poate ajuta să decizi ce tip de pompă de căldură se potrivește locuinței tale sau dacă o pompă de căldură este soluția potrivită pentru tine.
  • Ce tip de pompă de căldură este cea mai potrivită pentru casa mea? Partenerul îți poate explica diferitele tipuri de pompe de căldură, cât și costurile și procedurile de instalare ale acestora, pentru a afla care este cea mai potrivită pentru tine. De obicei, poate fi vorba de o pompă de căldură aer-apă de temperatură ridicată sau scăzută, o pompă de căldură cu sursă subterană sau un sistem hibrid.
  • Am nevoie de lucrări suplimentare de construcție pentru ca o pompă de căldură să funcționeze eficient? La vizită, partenerul îți poate sugera câțiva pași pe care îi poți face pentru a maximiza eficiența pompei de căldură, mai ales dacă locuiești într-o clădire mai veche. Acestea ar putea include izolarea mansardei sau a pereților, protecția împotriva curenților de aer sau geamuri cu două foi de sticlă.
  • Ce capacitate să aibă pompa de căldură? Pentru a recomanda pompa de căldură de capacitate potrivită nevoilor tale, partenerul va lua în considerare dimensiunea proprietății, împreună cu alți câțiva factori, inclusiv anul construcției și eficiența energetică. Acest lucru te va asigura că pompa de căldură oferă exact ceea ce are nevoie casa ta, nici mai mult, nici mai puțin.

PASUL 5: Oferta de preț

La scurt timp după vizita la fața locului, partenerul Daikin îți va trimite o ofertă pentru soluția potrivită.

În ofertă vei găsi în general urmatoarele informații:

  • Prețul produselor Daikin: prețul unității exterioare, al unității interioare și al telecomenzii
  • Prețul pentru alte materiale necesare lucrării: conductele și orice alte piese necesare pentru instalarea pompei de căldură
  • Prețul instalării: manopera necesară pentru instalarea pompei de căldură

În plus, partenerul Daikin te poate ajuta și cu un contract de întreținere

Bine de știut: este posibil să ai parte și de subvenții sau beneficii fiscale.

În majoritatea țărilor, pompele de căldură sunt eligibile pentru subvenții sau beneficii fiscale. După ce primești oferta de preț îți recomandăm să verifici subvențiile locale oferite, care se pot aplica. Ar fi păcat să le ratezi.

PASUL 6: Instalarea pompei de căldură

După ce vei accepta oferta, instalarea pompei de căldură va avea loc în data stabilită de comun acord.

Sfat: Comandă pompa de căldură cu mult timp înainte. Mai ales pe măsură ce se apropie iarna, partenerii certificați pot fi foarte ocupați. Instalarea pompei de căldură în sine este rapidă: de obicei, durează doar una sau două zile pentru a instala pompa de căldură și a o porni.

Iată care sunt pașii pe care partenerul certificat îi va face în mod normal pentru a instala unitatea exterioară a sistemului de pompă de căldură:

  • Alege cel mai bun loc: partenerul va lua în considerare cât de rezistentă este suprafața și cât spațiu există în jurul unității
  • Așază unitatea: trebuie fixată în siguranță pe o suprafață complet plană, ideal pe blocuri, cu spațiu pentru întreținere în partea de sus
  • Instalează scurgerea: un dop de scurgere permite partenerului să golească unitatea exterioară
  • Lărgește capătul conductelor: capătul conductelor este tăiat, debavurat și lărgit
  • Fixează conductele de agent frigorific: piulițele olandeze sunt utilizate pentru a atașa secțiunile lărgite ale conductelor
  • Verifică dacă există scurgeri de gaz: odată ce conductele sunt conectate, partenerul aerisește unitatea și verifică dacă există scurgeri de gaz
  • Umple cu lichid de răcire: în pompele de căldură Daikin, acesta este de obicei agentul frigorific R-32, care este adăugat în stare lichidă prin conducta de gaz
  • Conectează conductele de răcire: partenerul folosește un dispozitiv special de îndoit țevi și are grijă să se asigure că nu pătrunde umezeală sau praf în țeavă
  • Cabluri electrice: se conectează curentul electric și se montează un detector de scurgeri la pământ și un întrerupător
  • Încercare și testare: partenerul Daikin măsoară tensiunea de alimentare și testează sistemul atât în modul de răcire, cât și în modul de încălzire

PASUL 7: Pompa de căldură este gata de funționare

În acest moment, te poți bucura de temperaturi interioare optime pe tot parcursul anului, plus asistență din partea Daikin, atunci când este necesar.

Felicitări, acum deții o pompă de căldură! Nu mai ai nevoie de combustibili fosili pentru a încălzi casa. Acum ești parte din viitorul încălzirii.

Dar călătoria ta cu Daikin nu se termină aici. Îți rămânem alături pentru a te sprijini pe tot parcursul ciclului de viață al pompei de căldură, cu:

Platforma Stand By Me: Stand by Me este platforma noastră de servicii ușor de accesat, dedicată utilizatorilor de echipamente Daikin. Fă clic pe link pentru a-ți înregistra echipamentul și vei putea afla informații despre acesta dar și despre serviciile disponibile pentru a-i prelungi durata de viață, toate într-un singur loc.

Partenerii Daikin Home Comfort Expert îți pot înregistra de asemenea produsul în platforma, astfel vei primi gratuit încă 2  ani de garanție extinsă. Vei primi chiar și mementouri utile atunci când se apropie vizita anuală de întreținere.

Așadar, dacă ai colaborat cu un partener Home Comfort Expert, asigură-te că ai confirmat înregistrarea pe care acesta a facut-o folosind codul unic primit prin e-mail.

Aplicația Onecta: Cu aplicația Onecta ai control complet asupra sistemelor de încălzire și răcire - oriunde te-ai afla și în orice mod îți e mai convenabil.

Poți seta programe de temperatură, schimba modul de funcționare și revizui consumul de energie cu Onecta, aplicația de pe telefon ușor de utilizat, sau prin intermediul asistenților Alexa sau Google Home, cu control vocal. Poți chiar să controlezi mai multe camere din mai multe case sau să monitorizezi calitatea aerului exterior și nivelurile de polen. Tot ce trebuie să faci este să instalezi aplicația, să partajezi accesul cu familia și prietenii dacă dorești, și gata.

*Funționalitățile disponibile în aplicație depind e modelul sistemului de climatizare pe care îl deții.

Descarcă Onecta aici.

Pachete de garanție: Calitatea produselor noastre este inegalabilă, dar în cazul puțin probabil în care apare o problemă, nu trebuie să te îngrijorezi. Toate produsele noastre de uz rezidențial vin cu o garanție de trei ani standard pentru piesele de schimb.

Dacă înregistrezi produsul în Stand By Me cu ajutorul unui partener Daikin Home Comfort Expert în perioada de timp specificată, îți vom oferi gratuit o garanție suplimentară de 2 ani.

Astfel, te poți relaxa și bucura de liniștea deplină că orice problemă tehnică va fi remediată. Pentru că dorim să oferim servicii premium utilizatorilor noștri.

Completează formularul și lasă-ne să te conectăm cu partenerul Daikin potrivit pentru noua ta pompă de căldură

Daikin lucrează cu parteneri certificați și de încredere, din apropierea ta. Suntem întotdeauna disponibili pentru a răspunde la întrebări. Nu ezita să ne contactezi pentru informații suplimentare sau suport.