Skip to main content

Restaurantul Leon's

Londra, Marea Britanie

bg-image

La instalarea unui sistem de aer condiționat, cei mai mulți clienți trebuie să dispună de un spațiu exterior considerabil pentru a putea monta unitatea condensatorului. Dar găsirea spațiului necesar este o sarcină dificilă pentru magazine sau afaceri în zonele aglomerate.

Lipsa spațiului a fost problema pe care lanțul de restaurante Leon's a trebuit să o depășească pentru a găsi sistemul potrivit de aer condiționat pentru noul restaurant de pe Fenchurch Street. Amplasat în zona West End a Londrei, restaurantul căuta sistemul perfect care să furnizeze confort și eficiență energetică cu un design care să economisească spațiu.

„Instalarea unui astfel de sistem de aer condiționat discret și cu eficiență ridicată va aduce beneficii majore multor retaileri cu magazine pe artere comerciale din Marea Britanie, în special celor din Londra, pentru care găsirea unui spațiu exterior pentru un condensator poate fi o provocare.”

- Gary Piper, Synecore HVAC Manager

Caută-mă, nu ai să mă găsești!

Synecore, un partener de instalare de încredere în cadrul acestui proiect, a selectat seria VRV-i ca fiind cea mai bună alegere pentru noua locație. Fiind un sistem exterior instalat în întregime în interior, având numai grilele vizibile din exterior, VRV IV-i este o soluție completă de climatizare pentru clădiri cu spațiu redus.

Pentru acest proiect, Synecore a ales să instaleze două sisteme VRV IV-i de 5 CP: unul pentru zona restaurantului și unul pentru zona bucătăriei. Deoarece schimbătorul de căldură și compresorul sunt separate, instalarea sistemului a fost un proces simplu și rentabil, evitându-se astfel proiectele suplimentare de renovare, precum instalarea pe acoperiș, izolația fonică sau adăugarea de conducte.

Separarea schimbătorului de căldură și a compresorului a transformat sistemul într-unul foarte discret, care se integrează ușor în cadrul existent al locației.

VRV IV

Revoluționarea aerului condiționat

bg-image

Rezultatele instalării acestui sistem VRV IV-i nu a dezamăgit. Sistemul este plăcut estetic, eficient energetic și ușor de instalat. Seria VRV IV-i este un pachet complet, care a permis deschiderea restaurantului mai devreme decât se preconiza. De asemenea, instalația a demonstrat modul în care seria VRV IV-i este o soluție excelentă pentru alți retaileri europeni cu magazine pe artere comerciale, care caută o soluție de climatizare cu un design care economisește spațiul.

Află mai multe

Alte cazuri

  • ACTION

    Pentru Action, ca discounter, costul a fost mereu un factor major în alegerea sistemelor HVAC. Compania a căutat un furnizor de soluţii HVAC care să furnizeze atât proiectarea sistemului HVAC, cât şi asistenţă tehnică, dar şi coordonare locală în fiecare ţară în care se extinde.
  • Alocarea de agenți frigorifici recuperați certificați

    Action își intensifică parteneriatul cu Daikin pentru noul proiect revoluționar: recuperarea de agent frigorific de la magazinele modernizate și reutilizarea acestuia.
  • Camp;A

    Dorin să modernizeze întregul sistem HVAC. magazinul Camp;A a dorit să obțină confort pe parcursul întregului an, în cel mai rentabil și economic mod.
  • City Centre Hotel

    Schimbarea agregatului de răcire îmbunătăţeşte confortul la un hotel central din Londra.
  • Birourile Coral Betting

    Descoperiți modul în care casetele cu jet circular și autocurățare au realizat economii de energie de peste 50 pentru birourile Coral Betting.
  • Crédit Agricole

    Cunoscută sub numele de „banca verde” din cauza istoricului agricol, Crédit Agricole căuta o soluție de aer condiționat eficientă energetic și cu întreținere ușoară pentru una din filialele sale.
  • Crystal Tower

    Pentru a ajuta Crystal Tower să își maximizeze eficiența energetică, am proiectat o combinație din VRV cu condensator răcit cu aer, VRV răcit cu apă și agregate de răcire pentru a furniza o soluție de climatizare multifuncțională.
  • Fabrica de ciment Holcim

    Fabrica de ciment Holcim se bazează pe tehnologii avansate pentru a-și atinge obiectivele ambițioase de mediu și eficiență energetică.
  • JBC

    În demersul său de optimizare a costurilor, JBC, şi Daikin au derulat un test la faţa locului, conceput pentru a evalua câştigurile generate de tehnologia VRT (temperatura variabilă a agentului frigorific)
  • Restaurantul Leon's

    Compania de instalații Synecore, a instalat primul sistem invizibil, Daikin, seria VRV IV-i în cadrul restaurantului Leon din centrul Londrei, pentru a elimina restricțiile de spațiu și a obține o eficiență maximă a climatizării.
  • Naturkost Brinkman

    Retailerul specializat pe alimente organice Naturkost Brinkman utilizează refrigerarea pentru retail pentru a beneficia de eficienţă energetică îmbunătăţită şi confort în incinta magazinelor.
  • Pomme d'Or Hotel

    Aerul condiţionat a devenit o dotare standard în cele mai multe hoteluri noi şi renovate. Sistemele actuale permit răcirea camerelor pe timp de vară şi încălzirea lor eficientă pe timp de iarnă. În acest scop, pompele de căldură Daikin utilizează energie din surse regenerabile pentru a optimiza costurile de funcţionare ale hotelului. De asemenea, au şi un impact pozitiv asupra esteticii interiorului.
  • Hotelul The Post

    În calitate de specialiști în domeniul climatizării, am ales sistemul nostru VRV pentru hotelul The Post din Gent, pentru combinația de tehnologie cu eficiență energetică și abilitatea de a furniza un nivel mai ridicat de confort.
  • Samrya 44

    Având 44 de etaje de apartamente luxoase, cu un design elegant, Samrya 44 respectă cele mai ridicate standarde de construcţie şi HVAC.
  • Sportisimo

    Pentru acest proiect, am ales să instalăm un sistem exterior la care se pot conecta o varietate de unități interioare și de ventilare, amplasate strategic în magazin.
  • The Bloomsbury Hotel

    A fost ales sistemul cu recuperare a căldurii Daikin VRV III, pentru consumul de energie extrem de redus al acestuia și pentru capacitatea sa de a oferi economii considerabile în comparație cu alte sisteme similare.
  • Hotelul Van der Valk

    Din lobby până la camere destinate oaspeților și la bucătărie, fiecare spațiu al hotelului Van der Valk are propriile nevoi unice de climatizare. Scopul nostru a fost de a dezvolta un sistem integrat, care să satisfacă nevoile fiecărei locații și să reducă impactul asupra mediului al sistemului.
  • Clădirea de birouri Velocity

    Sustenabilitatea este cuvântul cheie la designul Velocity. Fiecare element al acestui proiect a fost analizat cu atenție pentru a obține un certificat de performanță energetică clasa „B” și un rating BREEAM „Excellent”.
  • Centrul de afaceri VMD

    Un sistem VRV IV furnizează încălzirea și răcirea necesară pentru VMD Tower B, o clădire de birouri cu 25 de etaje din Zagreb, ajutând la atingerea celor mai ridicate niveluri ale eficienței și reducând consumul de energie.
  • Hilton Garden Inn