Skip to main content

ACTION

Cloppenburg, Germania

bg-image

Având sediul în Olanda, Action este un discounter non-alimentar cu o creştere rapidă, având peste 1200 de magazine în Olanda, Luxemburg, Belgia, Franţa, Germania, Austria şi Polonia.

Marca Action înseamnă un mediu luminos, spaţios şi primitor pentru cumpărători, dar şi o gamă largă şi surprinzătoare de produse la cele mai mici preţuri.

Mândrindu-se cu caracteristicile sale, magazinul companiei din Cloppenburg, Germania, este un exemplu de design minimalist şi etică de mediu, elemente care stau la baza atragerii clienţilor. La acestea, se adaugă climatul confortabil din interiorul magazinului, creând ambientul perfect.

Pentru Action, ca discounter, costul a fost mereu un factor major în alegerea sistemelor HVAC. Compania a căutat un furnizor de soluţii HVAC care să furnizeze atât proiectarea sistemului HVAC, cât şi asistenţă tehnică, dar şi coordonare locală în fiecare ţară în care se extinde.

„Împreună cu echipa tehnică a Daikin, am optimizat proiectarea sistemului HVAC, reducând nivelurile investiţiei şi costurile de funcţionare. Daikin ne-a oferit accesul la cea mai recentă tehnologie.”

- Michiel Coolen, Group Construction Manager ACTION

Prezentarea soluţiei

La nivelul magazinului, casetele cu jet circular de tavan Daikin alcătuiesc o soluţie de aer condiţionat aproape invizibilă. Aceasta furnizează o circulaţie eficientă a aerului şi menţine o temperatură confortabilă pe tot parcursul anului.

Opţiunea unică de curăţare a casetei cu jet circular asigură curăţarea automată a filtrului, reducând semnificativ costurile de funcţionare şi de întreţinere şi îmbunătăţind confortul prin introducerea de aer curat.

bg-image
bg-image

Unităţile interioare de perete conectate la unităţile exterioare de pe tavan asigură climatizarea zonelor de birouri şi a sălii de mese. Sistemele de control inteligente şi cu reacţie rapidă permit controlul precis al temperaturilor pentru a satisface diverse cerinţe din interiorul clădirii. Perdeaua de aer de deasupra intrării contribuie la îmbunătăţirea confortului cumpărătorilor, menținând un climat interior confortabil la deschiderea uşilor.

Unitatea de ventilare Modular L, caracterizată de echipa IM Duurzaam ca fiind „foarte silenţioasă, cu tehnologie simplă plug-and-play,” furnizează aer cura în magazin, recuperând energia din aerul evacuat pentru maximizarea eficienţei.

Action devine un magazin mai ecologic cu programul de recuperare a agentului frigorific Daikin

Action își intensifică parteneriatul cu Daikin pentru noul proiect revoluționar: recuperarea de agent frigorific de la magazinele modernizate și reutilizarea acestuia.

„Odată cu crearea acestei economii circulare a agenților frigorific în cadrul propriei rețele de magazine, ne reducem și mai mult impactul asupra mediului. În loc să producem mai multe deșeuri prin eliminarea vehiculul agent frigorific și producerea unui agent frigorific nou, utilizăm ceea ce este disponibil”, afirmă Michiel Coolen, Action Group Construction Manager. “În acest mod, creăm un ciclul închis al utilizării agentului frigorific în cadrul rețelei Action.”

    bg-image

    Află mai multe

    Alte cazuri

    • ACTION

      Pentru Action, ca discounter, costul a fost mereu un factor major în alegerea sistemelor HVAC. Compania a căutat un furnizor de soluţii HVAC care să furnizeze atât proiectarea sistemului HVAC, cât şi asistenţă tehnică, dar şi coordonare locală în fiecare ţară în care se extinde.
    • Alocarea de agenți frigorifici recuperați certificați

      Action își intensifică parteneriatul cu Daikin pentru noul proiect revoluționar: recuperarea de agent frigorific de la magazinele modernizate și reutilizarea acestuia.
    • Camp;A

      Dorin să modernizeze întregul sistem HVAC. magazinul Camp;A a dorit să obțină confort pe parcursul întregului an, în cel mai rentabil și economic mod.
    • City Centre Hotel

      Schimbarea agregatului de răcire îmbunătăţeşte confortul la un hotel central din Londra.
    • Birourile Coral Betting

      Descoperiți modul în care casetele cu jet circular și autocurățare au realizat economii de energie de peste 50 pentru birourile Coral Betting.
    • Crédit Agricole

      Cunoscută sub numele de „banca verde” din cauza istoricului agricol, Crédit Agricole căuta o soluție de aer condiționat eficientă energetic și cu întreținere ușoară pentru una din filialele sale.
    • Crystal Tower

      Pentru a ajuta Crystal Tower să își maximizeze eficiența energetică, am proiectat o combinație din VRV cu condensator răcit cu aer, VRV răcit cu apă și agregate de răcire pentru a furniza o soluție de climatizare multifuncțională.
    • Fabrica de ciment Holcim

      Fabrica de ciment Holcim se bazează pe tehnologii avansate pentru a-și atinge obiectivele ambițioase de mediu și eficiență energetică.
    • JBC

      În demersul său de optimizare a costurilor, JBC, şi Daikin au derulat un test la faţa locului, conceput pentru a evalua câştigurile generate de tehnologia VRT (temperatura variabilă a agentului frigorific)
    • Restaurantul Leon's

      Compania de instalații Synecore, a instalat primul sistem invizibil, Daikin, seria VRV IV-i în cadrul restaurantului Leon din centrul Londrei, pentru a elimina restricțiile de spațiu și a obține o eficiență maximă a climatizării.
    • Naturkost Brinkman

      Retailerul specializat pe alimente organice Naturkost Brinkman utilizează refrigerarea pentru retail pentru a beneficia de eficienţă energetică îmbunătăţită şi confort în incinta magazinelor.
    • Pomme d'Or Hotel

      Aerul condiţionat a devenit o dotare standard în cele mai multe hoteluri noi şi renovate. Sistemele actuale permit răcirea camerelor pe timp de vară şi încălzirea lor eficientă pe timp de iarnă. În acest scop, pompele de căldură Daikin utilizează energie din surse regenerabile pentru a optimiza costurile de funcţionare ale hotelului. De asemenea, au şi un impact pozitiv asupra esteticii interiorului.
    • Hotelul The Post

      În calitate de specialiști în domeniul climatizării, am ales sistemul nostru VRV pentru hotelul The Post din Gent, pentru combinația de tehnologie cu eficiență energetică și abilitatea de a furniza un nivel mai ridicat de confort.
    • Samrya 44

      Având 44 de etaje de apartamente luxoase, cu un design elegant, Samrya 44 respectă cele mai ridicate standarde de construcţie şi HVAC.
    • Sportisimo

      Pentru acest proiect, am ales să instalăm un sistem exterior la care se pot conecta o varietate de unități interioare și de ventilare, amplasate strategic în magazin.
    • The Bloomsbury Hotel

      A fost ales sistemul cu recuperare a căldurii Daikin VRV III, pentru consumul de energie extrem de redus al acestuia și pentru capacitatea sa de a oferi economii considerabile în comparație cu alte sisteme similare.
    • Hotelul Van der Valk

      Din lobby până la camere destinate oaspeților și la bucătărie, fiecare spațiu al hotelului Van der Valk are propriile nevoi unice de climatizare. Scopul nostru a fost de a dezvolta un sistem integrat, care să satisfacă nevoile fiecărei locații și să reducă impactul asupra mediului al sistemului.
    • Clădirea de birouri Velocity

      Sustenabilitatea este cuvântul cheie la designul Velocity. Fiecare element al acestui proiect a fost analizat cu atenție pentru a obține un certificat de performanță energetică clasa „B” și un rating BREEAM „Excellent”.
    • Centrul de afaceri VMD

      Un sistem VRV IV furnizează încălzirea și răcirea necesară pentru VMD Tower B, o clădire de birouri cu 25 de etaje din Zagreb, ajutând la atingerea celor mai ridicate niveluri ale eficienței și reducând consumul de energie.
    • Hilton Garden Inn