Skip to main content

Tot ce trebuie să știi despre produsele tale și despre opțiunile noastre de servicii excepționale postvânzare într-o singură platformă ușor de accesat. Vei avea experții noștri alături în anii următori.

Femeie la laptop
  • O garanție suplimentară de șase luni complet gratuită
    Pictogramă cu garanția Daikin
  • Informațiile esențiale despre echipamentul tău într-un singur loc
    Pictogramă cu o cutie plină de dosare
  • Explorează serviciile suplimentare
    Pictogramă a unui bărbat
  • Mementouri pentru programarea vizitei pentru întreținerea anuală
    Pictogramă a unui calendar

O platformă concepută pentru tine

Ce este Stand By Me?

Stand By Me este platforma noastră exclusivă de servicii postvânzare. Înregistrează-ți produsele Daikin pentru a accesa garanția extinsă și pachetele de întreținere, pentru o liniște de durată.

Două femei râd în sufragerie în timp ce lucrează și citesc

Ce primești?

Stand By Me oferă informații despre produsele și serviciile disponibile pentru a prelungi durata de viață a produselor achiziționate, într-o singură platformă ușor de accesat.

Bărbat relaxat cu căști derulând pe telefon în camera de zi confortabilă

Cum funcționează

E simplu! Fă clic pe link și urmează pașii pentru a-ți înregistra produsul. După înregistrare, vei putea naviga prin toate opțiunile de servicii disponibile pentru a-i oferi produsului grija pe care o merită.

De ce înregistrez unitatea mea Daikin?

Acordă-i instalatorului consimțământul pentru ați accesa echipamentul pentru depanarea de la distanță. Instalatorul primește automat o notificare când echipamentul are o eroare.

O femeie lucrând în birou

Mai multe informații

You can register your product by using the registration button on the Stand By Me website. This opens a pop-up screen where you can enter an email address and password for your new account, then fill in your remaining details on the following screens.

Once this is done, a validation email will be sent to your account. When you have validated your email address by clicking the link in the email, you will be redirected to Stand By Me to start your installation registration.

If you use a social login option (Facebook, Linkedin, Twitter) there is no need to validate your email address, but you will need to login once you have completed the registration flow in the pop-up screens.

You need to create a Daikin account and register your first installation via one of the two options.

Option one: enter the commissioning code given to you by the installer and fill in your personal data. Accept the general conditions and then click “Save”. If you adon't have the commissioning code, contact your local Stand By Me team with the serial number of the unit.

Option two: you can register the installation based on device type, serial number and digital invoice. You must scroll down to go through the different steps. Don't forget to save your data at the end.

After your first device is registered, you can register further installations via your Daikin account. The “Installations” section in the menu bar on the left shows the “Add installation” button in the upper right corner. Click on this and add the second installation using one of the two options. Repeat this for any further installations.

This depends on your location. Start by going to https://standbyme.daikin.eu/, then select your country. At the bottom of the page you will find the contact information of the Stand By Me team in your country.

Each indoor and outdoor unit has a nameplate showing the product type and serial number

You can contact the Stand By Me team via email with the serial number and product code of your system. The serial number can be found on both your invoice and the grey sticker on your indoor or outdoor unit.

Controlează unitățile cu aplicația Onecta

Gestionează-ți climatul interior de oriunde în orice moment, utilizând aplicația Remote Residential Controller