Skip to main content

Rețeaua noastră de parteneri de încredere și calificați stabilește standardul pentru servicii de instalare profesionale și fiabile, care depășesc așteptările clienților

  • Instalări de calitate efectuate de experți instruiți
    Pictogramă a unui bărbat
  • Tehnicienii noștri sunt experți în normele de siguranță relevante
    Pictogramă a unui scut de certificare
  • Obține garanția suplimentară Daikin prin intermediul partenerilor
    Pictogramă cu garanția Daikin

Găsește un Partener Daikin

Parteneriatele atent selecționate au fost construite în peste 45 de ani de inovație și succes în Europa. Partenerii noștri sunt printre cei mai buni ambasadori și lucrăm împreună cu ei pentru a face soluțiile de climatizare accesibile tuturor.

Un bărbat dând telefoane în birou

Mai multe informații

Daikin works with trusted certified installers close to you. Go to our Technical Support page and use the interactive map to find your nearest installer. They will arrange a site visit to discuss your project and understand your needs, before suggesting the best solution for your home or place of work.

Yes, your certified installer is your primary contact for repairs. If they don’t offer repairs, you can contact the Daikin local office, which will give you a list of installers who can carry out repairs on your unit.

Yes. If your installer provides maintenance, you can continue using them for the maintenance of your unit.

The simplest answer is, it depends. Installing a heat pump is more than just the placement of an indoor and an outdoor unit, therefore there is no definite timeframe when it comes to the amount of time it will take to install a heat pump as it will depend on a number of different factors such as:

  • Type of home: The first thing that will be taken into account is the type of home a heat pump will be installed in. Is it a new-build or an existing home? With new-build homes, the planning needs to be taken into account with all other building currently taking place. With existing homes, things such as whether existing emitters will be used or will be replaced with new ones will play a part in the time needed.
  • Type of heat pump: Since there is a variety of different heat pumps, each one also has its own time requirement for the installation.
  • Additional works: Whether you are installing a heat pump in an existing or new-build home, there may be additional works that need to take place in order to ensure that you’re getting the most out of your new system. This could include the installation or replacement of emitters (such as radiators), optimising your insulation etc.
Un cuplu care râde în pat

Parteneri certificați Stand By Me

Împreună cu rețeaua noastră de parteneri de service autorizați, Daikin are cunoștințele avansate și resursele pentru a crea soluții inovatoare de încălzire și climatizare. Prin Centrul European De Dezvoltare și concentrându-ne pe eficiența energetică, creăm soluții de climatizare pentru toți.