Skip to main content

Niciuna – dar știi că pompele de căldură aer-aer pot încălzi și răci?

Adesea, oamenii cred că pompele de căldură aer-aer și aparatele de aer condiționat sunt diferite, dar, de fapt, sunt același lucru. Totuși, pe lângă furnizarea de aer rece, pompele de căldură aer-aer pot furniza și încălzire. Iată un scurt ghid despre cum funcționează.

Majoritatea oamenilor știu că aerul condiționat răcește aerul și îl distribuie într-un spațiu. Dar ceea ce este mai puțin cunoscut este că poate funcționa și în sens invers, oferind o soluție de încălzire pentru casa ta, astfel încât să poți trăi în confort pe tot parcursul anului.

Unitățile care încălzesc și răcesc aerul sunt mai cunoscute sub numele de pompe de căldură aer-aer, în timp ce unitățile care au doar o funcție de răcire sunt cunoscute sub denumirea de aparate de aer condiționat. Cererea de unități care pot încălzi și răci este în creștere, iar oamenii descoperă că pompele de căldură aer-aer reprezintă soluția perfectă pentru casele lor.

Cum poți obține aer rece și cald de la aceeași unitate?

Pompele de căldură aer-aer funcționează pe un sistem split, în care una sau mai multe unități interioare se conectează la o unitate exterioară fixată pe peretele exterior al unei clădiri, pe acoperișul acesteia sau pe sol, în exterior. Sistemul conține agent frigorific, care transferă căldura dintr-o parte a sistemului în cealaltă.

La răcire, pompa de căldură aer-aer extrage căldura din aerul din interiorul casei și o eliberează în exterior, funcționând la fel ca un frigider. Aceasta refulează aer rece în camere prin intermediul unităților de perete, de pardoseală sau a unităților necarcasate, pentru plafon.

La încălzire, pompa de căldură extrage căldura din aerul exterior și o refulează în interior prin unitățile interioare.

Dacă beneficiezi de un sistem „multi-split” – cu o unitate de pompă de căldură exterioară conectată la până la cinci unități interioare – poți regla temperatura în fiecare cameră. Prin urmare, poți seta o temperatură mai caldă pentru living și una mai răcoroasă pentru dormitor. Totuși, pompele de căldură aer-aer nu pot furniza răcire și încălzire simultan – poți fie încălzi, fie răci la un moment dat.

Cum alegi cea mai bună soluție pentru casa ta?

Dacă îți dorești un sistem care să răcească și să încălzească casa la temperatura potrivită pe tot parcursul anului într-un mod eficient din punct de vedere energetic, familiarizează-te cu pompele de căldură aer-aer. Acestea oferă versatilitate și performanță maxime, indiferent de condițiile meteo. Dacă îți dorești doar să răcești casa, alege un aparat de aer condiționat.

Pe scurt, o pompă de căldură aer-aer este un aparat de aer condiționat și un sistem de încălzire, într-un singur sistem. O poți conecta chiar și la un rezervor de apă caldă. Nu este de mirare că atât de mulți oameni observă beneficiile.