Skip to main content

Instalarea unei pompe de căldură aer-aer este o decizie importantă: ia-o pe cea potrivită

Vrei să beneficiezi la maximum de pompa de căldură aer-aer (cunoscută și sub numele de aparat de aer condiționat), astfel încât să îți încălzească și să răcească locuința în mod eficient. Este important să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Performanța, capacitatea, stilul, gradul de ușurință în utilizare, eficiența energetică, impactul asupra mediului și costurile, toate sunt importante.

Îți recomandăm să iei în considerare următoarele:

  • Decide cum va lucra cel mai mult pompa de căldură aer-aer. Trebuie să încălzească mai des? Sau să răcească mai des? Trebuie să le facă pe ambele în egală măsură? Ai nevoie de opțiuni speciale, cum ar fi ventilația sau dezumidificarea? Ai nevoie să producă și apă caldă? Dacă da, vei putea conecta sistemul la un rezervor de apă caldă. Și o vei exploata într-un climat foarte rece sau foarte cald?
  • Ia în considerare spațiul. Cât de mare este? Cu cât spațiul este mai mare, cu atât mai puternic trebuie să fie sistemul. Totuși, este important să alegi capacitatea potrivită. Instalarea unei unități cu o capacitate prea mare va crea un curent de aer incomod, iar o unitate cu o capacitatea prea mică nu va livra rezultatele așteptate. În mod ideal, casa ta ar trebui să fie, de asemenea, bine izolată pentru a ajuta la menținerea temperaturii corecte. În concluzie, aceste sisteme sunt deosebit de potrivite pentru construcții noi sau case renovate.
  • Integrarea în stilul de dresign interior Nu ai vrea ca unitatea interioară a pompei de căldură aer-aer să nu se potrivească și din punct de vedere estetic. Din fericire, Daikin oferă o gamă de unități de perete elegante. Poți poziționa unitățile de pardoseală discret, sub pervazurile geamurilor. Sau poți masca unitățile necarcasate în plafonul fals.
  • Nu uita de exterior. Unitățile exterioare ale pompelor de căldură aer-aer trebuie poziționate cu grijă pentru a permite unui flux suficient de aer să circule în jurul acestora, pentru a putea funcționa eficient. Acestea pot fi montate pe peretele casei, pe acoperiș sau pot fi poziționate pe sol. Asigură-te că nu există obstrucții și menține-le curate, fără frunze, mizerie sau zăpadă.
  • Concentrează-te pe eficiența energetică. Acest aspect este esențial pentru a menține costurile scăzute. Verifică valorile eficienței energetice pentru diferite modele de pompe de căldură aer-aer, clasificate de la A+++ (eficiența cea mai ridicată) până la D (eficiența cea mai scăzută). Daikin oferă unități de până la clasa A+++ în încălzire și răcire. De asemenea, verifică valorile eficienței sezoniere pentru produsele de încălzire și răcire (cunoscute ca valorile SEER și SCOP), care măsoară consumul de energie pe durata unui an, într-un mediu normal de utilizare zilnică.
  • Gândește-te la impactul asupra mediului. Pompele de căldură aer-aer sunt sisteme cu emisii reduse de carbon, care au un impact mai scăzut asupra mediului decât centralele termice, sistemele de încălzire pe bază de petrol sau chiar sistemele electrice. Acestea au o durată de utilizare mare și utilizează doar 20% din energia necesară pentru a funcționa din electricitate, restul provenind din aer. De asemenea, modelele Daikin utilizează agentul frigorific R-32, cu un potențial de încălzire globală scăzut.
  • Planifică instalarea. Contactează un instalator calificat, cu care să discuți procesul, să primești recomandări privind acomodarea casei pentru instalarea unei pompe de căldură aer-aer și înțelegerea costurilor de achiziție și instalare. Nu aștepta până când nevoia este stringentă: acordă-ți timp pentru a face alegerea corectă, începând chiar din acest moment.
O hartă mare a lumii și unele articole esențiale pentru călătorii pe masa din sufragerie
Cameră de zi frumos decorată, cu sistem de climatizare alb de perete

Obține toate detaliile înainte să începi și vei beneficia de un sistem de încălzire și răcire durabil și cu performanță ridicată, care îți va furniza cel mai ridicat nivel de confort pe tot parcursul anului.