Skip to main content

Descoperă obiectivele noastre de dezvoltare durabilă și modul în care oferim valoare adăugată oamenilor și sănătății lor

Pentru Daikin, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt parte integrată și esențială a calității de lider în industrie. Responsabilitatea socială corporativă se referă la modul în care lucrăm pentru o planetă locuibilă, astăzi și pentru generațiile următoare. De aceea, dezvoltăm soluții care îmbunătățesc viața în fiecare zi, gestionând în același timp, cu atenție, impactul nostru asupra planetei.

Trei niveluri de responsabilitate socială corporativă

La Daikin, abordăm trei aspecte ale responsabilității sociale corporative (CSR): crearea de valoare pentru planetă, crearea de valoare pentru orașe și crearea de valoare pentru oameni. Ne-am angajat să ne îndeplinim responsabilitățile în aceste domenii, pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, sau ODD.

Pentru planetă

Lucrăm pentru a ne reduce amprenta de carbon la zero net până în 2050. Producția și instalarea produselor vor fi neutre din punct de vedere al carbonului, iar până în 2050 ne propunem să furnizăm încălzire, răcire și refrigerare într-un mod neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, chiar și după ce produsul este în uz.

Soluțiile HVAC-R durabile sunt esențiale pentru o societate neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon și sunt parte integrantă a strategiei noastre de CSR. Inițiativele de economie circulară micșorează presiunea asupra resurselor, așa că, în calitate de companie responsabilă, lucrăm la dezvoltarea de alternative cu emisii scăzute de carbon pentru combustibilii fosili utilizați la încălzire. Ne-am angajat să dezvoltăm produse eficiente din punct de vedere energetic, conectate la rețele inteligente, care optimizează sursele de energie regenerabilă.

Pompele de căldură asigură decarbonizarea și suntem dedicați acțiunilor noastre atunci când vine vorba de raportarea carbonului. Mai mult, suntem mândri să fim pe lista A a Proiectului privind dezvăluirile legate de schimbările climatice. Este dovada că suntem lideri în ceea ce privește transparența și performanța de mediu.

Pentru orașe

Suntem în avangarda tehnologiei pompelor de căldură – așa că o îmbrățișăm ca parte a strategiei noastre de CSR. Folosim această tehnologie în majoritatea echipamentelor noastre, de la spații rezidențiale la hoteluri și spitale. Soluțiile Daikin pentru încălzire sunt o alternativă cu emisii reduse de carbon la sistemele clasice pe combustibili fosili. În clădirile de mari dimensiuni, precum spațiile comerciale sau clădirile de birouri, putem optimiza climatul pentru a obține clădiri cu consum de energie aproape zero.

Măsuri precum panourile solare și iluminatul cu LED-uri în fabricile noastre ne ajută să ne atingem ODD-urile. Fabrica noastră din Oostende, de exemplu, este conectată la o rețea centralizată de recuperare a căldurii. Aceste inițiative fac parte din programul Green Heart, care ajută fabricile să-și optimizeze performanța de mediu și socială.

Pentru oameni

O parte a responsabilității sociale este să ne asigurăm că lăsăm planeta într-o stare locuibilă pentru generațiile următoare.

Viziunea noastră este globală. Concentrându-ne pe activități care pun tehnologia noastră la dispoziția altor producători, contribuim la reducerea emisiilor de CO2 din întreaga lume.

Echipamentele și soluțiile Daikin sunt concepute pentru a îmbunătăți sănătatea și starea de bine. Creăm medii de viață și de lucru care contribuie la o mai bună calitate a vieții și la o dezvoltare economică în orice climat. Sistemele de ventilație și purificare a aerului cresc siguranța și reduc răspândirea bacteriilor și a virușilor. Soluțiile de refrigerare asigură lanțuri frigorifice optime neîntrerupte, îmbunătățind siguranța alimentară și reducând deșeurile.

De ce contează obiectivele durabile?

Strategia noastră de CSR își propune să dezvolte tehnologii de clasă mondială, care să reducă impactul asupra mediului. În același timp, creăm valoare printr-un mod de viață sănătos și confortabil pentru generațiile viitoare.

CSR este important pentru noi

Daikin este un lider în industrie. Acest lucru înseamnă că avem o responsabilitate nu doar față de clienții noștri, ci și față de partenerii noștri și planetă. Lucrăm la un model de business care acordă prioritate sănătății planetei, în detrimentul profitului pe termen scurt. Politica noastră de CSR se află în centrul a tot ceea ce facem.