Skip to main content

Modul în care purificatoarele de aer de la Daikin te pot ajuta să respiri aer sănătos atunci când petreci mai mult timp în casă

Femeie dormind liniștită într-un pat confortabil, în timp de un purificator de aer funcționează în apropiere, asigurând calitate curată a aerului într-un dormitor pe timpul iernii

În timpul anului, petrecem până la 90% din timpul nostru în interior, iar atunci când se instalează vremea rece, tentația de a sta confortabil acasă este și mai puternică. Dar atunci ferestrele și ușile sunt închise, focul și încălzirea sunt pornite, iar agenții de poluare sunt prinși într-un mediu uscat.

Atât de mulți agenți de poluare din aer, de la bacterii și spori de mucegai la alergeni de la animalele noastre de companie, ne pot irita nasul și gâtul.

Purificatoarele de aer nu sunt doar pentru vară și sezonul polenului. Iată șase moduri în care acestea pot face diferența și pe timpul iernii:

1. Previn răcelile și gripa

Iarna este apogeul sezonului de răceală și gripă, dar purificatoarele de aer pot ajuta la reducerea riscului acestor boli prin filtrarea virusurilor din aerul interior. Purificatoarele de aer Daikin dispun de un filtru HEPA electrostatic care elimină și reduce eficient particulele fine, dăunătoare. Unitățile MC55W și MCK55W de la Daikin pot elimina mai mult de 99,9% din virusurile respiratorii, conform testelor efectuate de prestigiosul Institut Pasteur de Lille.

2. Îmbunătățesc calitatea somnului

Aerul poluat din interior poate îngreuna respirația, mai ales dacă suferi de astm sau alergii. Aerul curat te poate ajuta să dormi mai bine, ameliorând tusea și strănutul care îți perturbă noaptea.

Pe lângă purificarea aerului, o funcție suplimentară de umidificare poate face toată diferența. Izolația poate face ca aerul să fie uscat în timpul nopții, ducând la dureri și senzație de uscăciune în gât, în special iarna. Un purificator de aer cu funcție de umidificare adaugă umezeală aerului, astfel încât este mai puțin probabil să tușești pe parcursul nopții și mai probabil să te bucuri de un somn de calitate.

3. Îmbunătățește pielea cu ajutorul aerului umidificat

Pe măsură ce temperatura de afară scade și ne bazăm pe încălzirea din interior, aerul din casele noastre poate deveni uscat. Cercetările Healthline arată că aerul uscat poate duce la o piele aspră și uscată și poate exacerba simptomele eczemei.

Dacă aerul este prea uscat, acesta poate afecta elasticitatea și fermitatea pielii. De asemenea, poate crește contactul cu alergeni sau iritanți, astfel încât pielea ta se poate deteriora cu ușurință. De asemenea, aerul uscat poate agrava afecțiunile pielii, cum ar fi dermatita atopică.

Modelele MCK70Z și MCK55W de la Daikin vin cu o funcție suplimentară de umidificare care adaugă umiditate aerului, astfel încât nu numai că respiri un aer mai curat, dar vei avea și un nivel sănătos de umiditate*.

4. Menține gâtul confortabil

Nu doar pielea este însetată pe timpul iernii - aerul rece și uscat și încălzirea interioară pot duce la senzația de nas și gât uscat, provocând iritații. Purificatoarele de aer de la Daikin cu funcții de umidificare pot atenua gâtul iritat și te ajută să respiri mai ușor.

5. Ameliorează alergiile

Dacă ai alergii, știi că aerul stagnant și poluat al iernii poate agrava simptomele respiratorii. Purificatoarele de aer vor reduce concentrația de alergeni, făcând aerul mai pur, mai sănătos și mai puțin susceptibil de a declanșa alergii sau crize de astm.

Unitățile MC55W și MCK55W au primit sigiliul de aprobare pentru alergii din partea British Allergy Foundation (BAF) (Fundația Britanică pentru Alergii), iar unitățile MC30Y și MC55W sunt aprobate ca fiind prietenoase cu alergiile de către European Centre for Allergy Research (ECARF) (Centrul European pentru Cercetarea Alergiilor).

6. Elimină mirosurile din locuință

Animale de companie, gătit, fum: acestea sunt doar câteva dintre mirosurile care se infiltrează în locuința ta. Toate purificatoarele de aer de la Daikin dispun de un filtru deodorizant care poate capta și neutraliza mirosurile asociate cu activitățile casnice zilnice, ceea ce înseamnă că aerul miroase proaspăt și curat.

Investiția într-un purificator de aer în timpul iernii îți poate face casa mai sănătoasă și mai confortabilă. Gândește-te la nevoile gospodăriei tale și dacă merită să iei în considerare o unitate cu un filtru HEPA electrostatic de înaltă performanță sau una cu o funcție suplimentară de umidificare, cum ar fi MCK70Z și MCK55W.

*Purificatorul de aer de la Daikin nu este un dispozitiv medical și nu este menit să fie utilizat ca substitut pentru niciun tratament medical sau farmaceutic.