Skip to main content

Ce este monoxidul de carbon? Și de ce este periculos pentru sănătate?

Intoxicația cu monoxid de carbon este periculoasă și greu de detectat, dar există soluții. Instalarea unui sistem de ventilație te ajută să te protejezi pe tine și familia ta în casă.

Ce este monoxidul de carbon? Și de ce este periculos?

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz otrăvitor, care poate provoca boli grave dacă este inhalat. Acesta este incolor, insipid sau inodor și nu este iritant, astfel încât poate fi greu de detectat. CO este produs atunci când aparatele precum cuptoarele, focurile sau aparatele de încălzit ard gaz, lemn, petrol sau cărbune.

Intoxicația are loc atunci când se inhalează CO care s-a acumulat la niveluri periculoase din cauza unei ventilații deficitare, a scurgerilor sau a aparatelor defecte. Aceasta poate duce la boli grave sau chiar la deces.

Care sunt simptomele intoxicației cu monoxid de carbon?

Simptomele includ dureri de cap, senzație de slăbiciune, amețeli, greață sau vărsături, dificultăți de respirație, confuzie, vedere încețoșată, dureri în piept și pierderea stării de conștiență.

Intoxicația cu monoxid de carbon poate duce la leziuni ireversibile ale creierului sau la deces. Oamenii pot muri înainte de a-și da seama că sunt bolnavi și este deosebit de periculos dacă aceștia dorm. În cazul în care crezi că tu sau altcineva vă intoxicați cu CO, solicită de urgență ajutor medical.

Cuplu citind o carte pe canapeaua din camera de zi, care este la temperatura de confort
Părinți și fiu adult la cină, bucurându-se de climatul interior perfect

Cum poți preveni intoxicația cu monoxid de carbon

Sistemele de ventilație sunt unul dintre cele mai bune moduri de a preveni intoxicația cu CO.

Ventilația centralizată cu recuperare de căldură (CHRV) este un sistem mecanic, care transferă căldura din aerul interior evacuat în aerul exterior care intră. Sistemele CHRV sunt o soluție excelentă de ventilație și pot preveni intoxicația cu monoxid de carbon. Acestea elimină CO dintr-o clădire și aduc aer proaspăt în interior.

Instalarea unui sistem de ventilație mecanică este o modalitate de a reduce riscul de intoxicație cu monoxid de carbon în locuință, dar și alte măsuri de precauție pot fi utile.

Un detector de CO este util. Asigură-te că verifici bateriile detectorului la fiecare șase luni. Asigură-te că sistemele de încălzire și de apă sunt întreținute de un tehnician calificat în fiecare an. Aparatele care ard gaz, petrol sau cărbune necesită, de asemenea, întreținere periodică.

Păstrează gurile și tubulatura de ventilație libere de resturi și murdărie. Asigură-te că ferestrele sunt libere și ușor de deschis. Și nu folosi niciodată un grătar cu cărbune, un lampion sau o sobă portabilă de camping în interior.

Importanța unui sistem de ventilație

Intoxicația cu monoxid de carbon este gravă. Ia în considerare instalarea unui sistem de ventilație în locuință.

Ventilația pasivă și naturală, cum ar fi ferestrele sau gurile de aerisire, ajută, dar trebuie să facă parte dintr-o soluție care include un sistem mecanic și asistență profesională. Combinarea ventilației naturale cu o instalație mecanică înseamnă că poți fi încrezător că locuința este sigură. Un sistem profesional oferă o soluție de calitate a aerului, care ajută la protejarea gospodăriei împotriva intoxicației cu monoxid de carbon.

Descoperă astăzi sistemele de ventilație Daikin și bucură-te de o casă mai sănătoasă și mai confortabilă.