Găsește un instalator de pompe de căldură Daikin în apropierea ta
Instalatorii certificați de pompe de căldură sunt gata să te ajute
Ai decis că o pompă de căldură este modalitatea de încălzire a casei în viitor. Acum cauți un instalator de pompe de căldură în apropiere pentru a discuta proiectul tău și pentru a obține o ofertă de preț. Daikin este aici pentru a te ajuta. Completează formularul și un instalator certificat te va contacta.
PASUL 1: Completează formularul
Completarea formularului ne ajută să te conectăm cu un instalator certificat pentru noua ta pompă de căldură.
Include detalii importante despre proiect:
- Povestește-ne puțin despre instalația ta actuală de încălzire.
- Explică ce ai în plan. Pur și simplu vrei să înlocuiești instalația de încălzire? Plănuiești o renovare? Sau construiești o casă nouă?
- Poate ai observat un echipament Daikin care ți se potrivește. Nu ezita să ne spui ce echipament te interesează.
Cu ajutorul acestor informații, te putem pune în contact cu instalatorul de pompe de căldură potrivit pentru proiectul tău.
PASUL 2: TE CONECTĂM CU UN INSTALATOR CERTIFICAT DE POMPE DE CĂLDURĂ DAIKIN, DIN APROPIEREA TA
Minunat! Prin completarea formularului, ai făcut primul pas pentru a încălzi și răci casa cu o pompă de căldură. Iată ce se întâmplă în continuare.
În primul rând, te conectăm cu un instalator certificat de pompe de căldură Daikin, din apropierea ta. Toți instalatorii cu care colaborăm au experiență în instalarea echipamentelor Daikin.
Selectăm un instalator de pompe de căldură pe baza acestor criterii:
- Sunt instalatori certificați, cu experiență în instalarea tipului de echipament pe care dorești să îl achiziționezi
- Ei îți înțeleg nevoia
- Sunt disponibili pentru proiecte noi
- Sunt aproape de tine
- Au cel mai bun scor de feedback
Acordă-ne câteva zile pentru a te pune în legătură cu un instalator de pompe de căldură certificat.
La una sau două zile lucrătoare după completarea formularului, îți vom trimite prin e-mail contactul celui mai potrivit instalator pentru proiectul tău.
PASUL 3: INSTALATORUL TE CONTACTEAZĂ
La câteva zile după ce primești numele instalatorului, acesta te va contacta pentru a aranja o vizită la fața locului. (Desigur, dacă preferi, îl poți contacta chiar tu pe instalator, după ce primești detaliile de contact.)
PASUL 4: VIZITA LA FAȚA LOCULUI
O vizită la fața locului permite instalatorului de pompe de căldură să înțeleagă nevoile și posibilitățile casei. Cu aceste informații, îți putem propune cel mai bun produs pentru nevoile tale.
Instalatorul va verifica:
Eficiența energetică a casei tale. Ce materiale sunt folosite în casa ta Cât de bine este izolată Ce tip de geam există
Sistemul de încălzire existent și potențialul de eficientizare. Cât de mare este casa ta Ce camere au nevoie de răcire, încălzire, ventilație sau purificatoare de aer Câte elemente de încălzire (de ex.,calorifere) ai în casa ta Ce putere au
Stilul tău de viață. Câți oameni locuiesc sub acoperiș Cât de des ești acasă Care este temperatura preferată în interiorul camerei Câtă apă caldă consumi
Informații practice pentru instalarea pompei de căldură. Instalatorul certificat va verifica unde să instaleze unitatea exterioară și cea interioară și unde să traseze conductele.
Dacă ai întrebări, vizita la fața locului este cel mai bun moment pentru a le adresa. Unele dintre întrebările pe care ai dori să le adresezi sunt:
- Este o pompă de căldură potrivită pentru mine? După ce discutați aspecte precum nevoile și așteptările tale, configurația existentă și, de asemenea, implicațiile financiare, expertul nostru te poate ajuta să decizi ce tip de pompă de căldură se potrivește locuinței tale sau dacă o pompă de căldură este soluția potrivită pentru tine.
- Ce tip de pompă de căldură este cea mai potrivită pentru casa mea? Instalatorul îți poate explica diferitele tipuri de pompe de căldură, cât și costurile și procedurile de instalare ale acestora, pentru a afla care este cea mai potrivită pentru tine. De obicei, poate fi vorba de o pompă de căldură aer-apă de temperatură ridicată sau scăzută, o pompă de căldură cu sursă subterană sau un sistem hibrid.
- Am nevoie de lucrări suplimentare de construcție pentru ca o pompă de căldură să funcționeze eficient? La vizită, instalatorul îți poate sugera câțiva pași pe care îi poți face pentru a maximiza eficiența pompei de căldură, mai ales dacă locuiești într-o clădire mai veche. Acestea ar putea include izolarea mansardei sau a pereților, protecția împotriva curenților de aer sau geamuri cu două foi de sticlă.
- Ce capacitate să aibă pompa de căldură? Pentru a recomanda pompa de căldură de capacitate potrivită nevoilor tale, instalatorul va lua în considerare dimensiunea proprietății, împreună cu alți câțiva factori, inclusiv anul construcției și eficiența energetică. Acest lucru te va asigura că pompa de căldură oferă exact ceea ce are nevoie casa ta, nici mai mult, nici mai puțin.
PASUL 5: OFERTA DE PREȚ
La scurt timp după vizita la fața locului, instalatorul de pompe de căldură îți va trimite o ofertă pentru soluția potrivită.
În ofertă vei găsi:
- Prețul produselor Daikin: prețul unității exterioare, al unității interioare și al telecomenzii
- Prețul pentru alte materiale necesare lucrării: conductele și orice alte piese necesare pentru instalarea pompei de căldură
- Prețul instalării: munca necesară pentru instalarea pompei de căldură
În plus, instalatorul te poate ajuta și cu un contract de întreținere
Bine de știut: este posibil să ai parte și de subvenții sau beneficii fiscale.
În majoritatea țărilor, pompele de căldură sunt eligibile pentru subvenții sau beneficii fiscale. După ce primești oferta de preț îți recomandăm să verifici stimulentele locale oferite de autorități, care se pot aplica. Ar fi păcat să le ratezi.
PASUL 6: INSTALAREA POMPEI DE CĂLDURĂ
După ce vei accepta oferta, instalarea pompei de căldură va avea loc în doar câteva zile.
Sfat: Comandă pompa de căldură cu mult timp înainte. Mai ales pe măsură ce se apropie iarna, instalatorii certificați pot fi foarte ocupați. Instalarea pompei de căldură în sine este rapidă: de obicei, durează doar una sau două zile pentru a instala pompa de căldură și a o porni.
Iată care sunt pașii pe care instalatorul certificat îi va face în mod normal pentru a instala unitatea exterioară a sistemului de pompă de căldură:
- Alege cel mai bun loc: instalatorul va lua în considerare cât de rezistentă este suprafața și cât spațiu există în jurul unității
- Așază unitatea: trebuie fixată în siguranță pe o suprafață complet plană, ideal pe blocuri, cu spațiu pentru întreținere în partea de sus
- Instalează scurgerea: un dop de scurgere permite instalatorului să golească unitatea exterioară
- Lărgește capătul conductelor: capătul conductelor este tăiat, debavurat și lărgit
- Fixează conductele de agent frigorific: piulițele olandeze sunt utilizate pentru a atașa secțiunile lărgite ale conductelor
- Verifică dacă există scurgeri de gaz: odată ce conductele sunt conectate, instalatorul aerisește unitatea și verifică dacă există scurgeri de gaz
- Umple cu lichid de răcire: în pompele de căldură Daikin, acesta este de obicei agentul frigorific R-32, care este adăugat în stare lichidă prin conducta de gaz
- Conectează conductele de răcire: instalatorul folosește un dispozitiv special de îndoit țevi și are grijă să se asigure că nu pătrunde umezeală sau praf în țeavă
- Cabluri electrice: se conectează curentul electric și se montează un detector de scurgeri la pământ și un întrerupător
- Încercare și testare: instalatorul măsoară tensiunea de alimentare și testează sistemul atât în modul de răcire, cât și în modul de încălzire
PASUL 7: POMPA DE CĂLDURĂ ESTE GATA DE FUNCȚIONARE
În acest moment, te poți bucura de temperaturi interioare optime pe tot parcursul anului, plus asistență din partea Daikin, atunci când este necesar.
Felicitări, acum deții o pompă de căldură! Nu mai ai nevoie de combustibili fosili pentru a încălzi casa. Acum ești parte din viitorul încălzirii.
Dar călătoria ta cu Daikin nu se termină aici. Îți rămânem alături pentru a te sprijini pe tot parcursul ciclului de viață al pompei de căldură, cu:
Platforma Stand By Me: Stand by Me este platforma noastră de servicii ușor de accesat, dedicată utilizatorilor de echipamente Daikin. Fă clic pe link pentru a-ți înregistra echipamentul și vei putea afla informații despre acesta dar și despre serviciile disponibile pentru a-i prelungi durata de viață, toate într-un singur loc.
Înregistrându-te pe platformă, vei primi gratuit cinci ani de garanție extinsă. Vei putea explora pachetele noastre de întreținere, pentru a te asigura că produsul beneficiază de cea mai bună îngrijire. Veți primi chiar și mementouri utile atunci când se apropie vizita anuală de întreținere.
Aplicația Onecta: Cu aplicația Onecta ai control complet asupra sistemelor de încălzire și răcire - oriunde te-ai afla și în orice mod îți e mai convenabil.
Poți seta programe de temperatură, schimba modul de funcționare și revizui consumul de energie cu Onecta, aplicația de pe telefon ușor de utilizat, sau prin intermediul asistenților Alexa sau Google Home, activați vocal. Poți chiar să controlezi mai multe camere din mai multe case sau să monitorizezi calitatea aerului exterior și nivelurile de polen. Tot ce trebuie să faci este să instalezi aplicația, să partajezi accesul cu familia și prietenii dacă dorești, și gata.
Descarcă Onecta aici.
Pachete de garanție: Calitatea produselor noastre este inegalabilă, dar în cazul puțin probabil în care apare o problemă, nu trebuie să te îngrijorezi. Toate produsele noastre de uz rezidențial vin cu o garanție de doi ani ca standard.
Dacă înregistrați produsul pe Stand By Me în perioada de timp specificată, îți vom oferi gratuit o garanție suplimentară de cinci ani.
Pachetele suplimentare de garanție acoperă dispozitivele timp de până la 10 ani, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji că ceva nu merge bine pe termen lung. Dacă se întâmplă acest lucru, ne vom ocupa de asta pentru tine.
Astfel, te poți relaxa și bucura de liniștea deplină că orice problemă tehnică va fi remediată. Pentru că dorim să oferim servicii premium utilizatorilor noștri.
Completează formularul și lasă-ne să te conectăm cu instalatorul potrivit pentru noua ta pompă de căldură
Daikin lucrează cu instalatori certificați și de încredere, din apropierea ta. Suntem întotdeauna disponibili pentru a răspunde la întrebări. Nu ezita să ne contactezi pentru informații suplimentare sau suport.