Forstå luft-til-luft varmepumpers energiforbrug
Energipriserne er høje, og derfor er det vigtigt at have en effektiv luft-til-luft varmepumpe.

Energieffektivitet er noget, der ligger mange boligejere på sinde, eftersom de både vil spare penge og skåne miljøet. Hvis du overvejer at installere en luft-til-luft varmepumpe (også kaldet aircondition) for at opvarme og køle dit hjem, bør du undersøge, hvor meget strøm den kommer til at bruge.
Hvad er afgørende for luft-til-luft varmepumpers energiforbrug?
Luft-til-luft varmepumpers energiforbrug og driftsomkostninger afhænger af mange faktorer, blandt andet:
- Hvor godt isoleret din bolig er, og hvor god den er til at holde på varme eller holde sig afkølet.
- Boligens placering og retning. Hvis boligen ligger afskærmet fra sol og vind, kan behovet for energi til afkøling og opvarmning være mindre. Hvis den er sydvendt og har masser af vinduer, kan boligen blive varmere om sommeren (og bruge mere energi), men også om vinteren (og bruge mindre energi).
- Rummenes størrelse. Større rum kræver mere energi at varme op og afkøle.
- Hvor mange personer, der bor i boligen, og hvilke behov de har. Små børn og ældre mennesker kan have behov for mere varme om vinteren eller døje mere med varmen om sommeren. Det afhænger også af, hvor meget du er hjemme, fx om du arbejder hjemmefra.
- Om du har persienner eller gardiner, som holder på varmen eller skærmer for solen.
- Om du har solpaneler, som leverer ”gratis” strøm.
Luft-til-luft varmepumpens type, størrelse og kapacitet har også betydning. Hvis den er for lille, er den hverken effektiv eller virkningsfuld. Pumpen skal arbejde hårdere for at opvarme og afkøle rummet, hvilket kræver mere energi og er dyrere, og så opnår du ikke en behagelig temperatur med de samme fordele. Hvis den er for stor, skaber den for stor luftgennemstrømning, hvilket kan give træk. Også dette er ineffektivt og dyrt og kan desuden føles ubehageligt.


Hvor finder jeg mere information om luft-til-luft varmepumpers effektivitet og strømforbrug?
Alle elektriske og elektroniske enheder, der sælges i EU, har en energimærkning. De går fra A+++ (den mest effektive) til D (den mindst effektive), så du kan vælge på et velinformeret grundlag. Du finder energimærkningen for alle Daikins produkter på vores website.
Der findes også en specifik effektivitetsmærkning for årstider på varme- og køleprodukter, som skal anvendes af alle producenter, der sælger enheder i EU. Værdien SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) angiver energieffektiviteten ved køling, mens SCOP-værdien (Seasonal Coefficient of Performance) refererer til energieffektiviteten ved opvarmning. De angiver effektiviteten i et bestemt miljø og det årlige energiforbrug.
Du kan selv anslå varmepumpens energiforbrug. De fleste producenter angiver deres modellers årlige forbrug i kWh på deres websites eller i deres brochurer. Hvis du ved, hvor meget dit elselskab tager pr. kilowatt-time, kan du lave en omtrentlig beregning af dine energiudgifter, men husk at tage højde for variablerne herover.
Læs mere om Daikins luft-til-luft varmepumpers effektivitet.